This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LMK04828:如何在使用 SYSREF 请求模式或 SYSREF 编译器模式时配置 LMK04828B 寄存器?

Guru**** 2583445 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/725848/ccs-lmk04828-how-to-config-the-lmk04828b-registers-when-use-sysref-request-mode-or-sysref-pilser-mode

器件型号:LMK04828

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队成员

      当配置具有连续 SYSREF 模式的 LMK04828B 时,我在 接收到的数据中找到了“串扰”(Fcrossalstalk = Fsysref _clk *(2*N+1))。  但在选择 SYSREF 请求模式时、我无法正确配置寄存器参数。  LMK04828复位后,引脚6(SYNC 引脚)连接到 FPGA,和 FPGA 控制同步信号1 -> 0。   您能给我一些建议吗 ?在使用 SYSREF 请求模式时如何配置寄存器?

在 连续 SYSREF 模式下、寄存器为:

R0 (INIT) 0x000090
R0 0x000010
R2 0x000200
R3 0x000306
R4 0x0004D0
R5 0x00055B
R6 0x000600
R12 0x000C51
R13 0x000D04
R256 0x010018
R257 0x010155
R258 0x010255
R259 0x010300
R260 0x010402
R261 0x010500
R262 0x010679
R263 0x010751
R264 0x010818
R265 0x010955
R266 0x010A55
R267 0x010B00
R268 0x010C22
R269 0x010D00
R270 0x010E70
R271 0x010F11
R272 0x011003
R273 0x011155
R274 0x011255
R275 0x011300
R276 0x011422
R277 0x011500
R278 0x011670
R279 0x011755
R280 0x01803
R281 0x011955
R282 0x011A55
R283 0x011B00
R284 0x011C22
R285 0x011D00
R286 0x011E70
R287 0x011F55
R288 0x012018
R289 0x012155
R290 0x012255
R291 0x012300
R292 0x012402
R293 0x012500
R294 0x012671
R295 0x012701
R296 0x012818
R297 0x012955
R298 0x012A55
R299 0x012B00
R300 0x012C02
R301 0x012D00
R302 0x012E71
R303 0x012F01
R304 0x013006
R305 0x013155
R306 0x013255
R307 0x013300
R308 0x013402
R309 0x013500
R310 0x013679
R311 0x013733
R312 0x013820
R313 0x013903
R314 0x013A03
R315 0x013B00
R316 0x013C00
R317 0x013D08
R318 0x013E03
R319 0x013F00
R320 0x014003
R321 0x014100
R322 0x014200
R323 0x014311
R324 0x0144BE
R325 0x01457F
R326 0x014624
R327 0x01472F
R328 0x014802
R329 0x014942
R330 0x014A02
R331 0x014B16
R332 0x014C00
R333 0x014D00
R334 0x014EC0
R335 0x014F7F
R336 0x015003
R337 0x015102
R338 0x015200
R339 0x015300
R340 0x015478
R341 0x015500
R342 0x015678
R343 0x015700
R344 0x01580C
R345 0x015902
R346 0x015A58
R347 0x015BD4
R348 0x015C20
R349 0x015D00
R350 0x015E00
R351 0x015F0B
R352 0x016000
R353 0x016101
R354 0x016244
R355 0x016300
R356 0x016400
R357 0x01650C
R369 0x0171AA
R370 0x017202
R380 0x017C15
R381 0x017D33
R358 0x016600
R359 0x016700
R360 0x016803
R361 0x016959
R362 0x016A20
R363 0x016B00
R364 0x016C00
R365 0x016D00
R366 0x016E13
R371 0x017300
R8189 0x1FFD00
R8190 0x1FFE00
R8191 0x1FFF53

从 连续 SYSREF 模式到 SYSREF 请求模式、请突出显示寄存器名称和值。 非常感谢!

祝你一切顺利!

Min Leng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请按照 LMK04828数据表"9.3.2.1.1 SYSREF 示例设置"中的步骤操作。 这是一个脉冲 SYSREF 生成示例。 如果您选择连续模式、则应根据表1正确选择步骤5、并且可以禁用脉冲模式相关位。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan
    我已正确配置连续模式,这些时钟输出工作正常。 我需要在设计中将其配置为 SYSREF 请求模式、以减少串扰。 但是、我没有在数据表中找到详细的线索、因此失败了。 因此、我需要您提出哪些处于请求模式的寄存器需要更改为连续模式的建议。 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅本指南:

    在 LMK0482x 上设置 SYSREF 的关键点
    e2e.ti.com/.../download

    Alan