This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:有关安装在 LMX2752EVM 开发板上的环路滤波器组件的问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/725435/lmx2572evm-question-about-the-loop-filter-components-that-are-installed-on-the-lmx2752evm-development-board

器件型号:LMX2572EVM

您好!

我似乎还具有较新版本的 EVM、具有内置 TCXO 基准和不同的环路滤波器组件

我希望您可以发送所提供环路滤波器值的组件值(除了30kHz 的环路滤波器带宽)

提前感谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    电路板的修订版是什么? 它显示在电路板的底部。
    您还能提供电路板照片吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复、

    在电路板背面、它显示:

    SV601308 - 003 (在贴纸中)

    版本 B

    我没有一种简单的方法来发送电路板图片、但我认为这就是所需的一切

    根据我测试的结果、它大约是一个30kHz 带宽环路滤波器@ 3GHz 输出(FVco/2)、其基准为100MHz、内置 TCXO (来自 TICS Pro 的默认配置)

    (我不知道确切的相补角)

    希望修订版#已经足够了、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    组件是否与 EVM 说明中的内容相匹配?

    C1_LF = C3_LF =开路
    C2_LF = 15nF
    C4_LF = 2.2nF
    R2_LF = 330欧姆
    R3_LF=R4_LF = 0欧姆

    电容器很难检查、但电阻器应易于验证。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在修订版 B 中、在生产中出现了一些错误、环路滤波器被组装有一些其他值、如下所示:

    请将其改回 EVM 用户指南中显示的内容。 很抱歉造成不便。