This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:VAC_ref 引脚用途

Guru**** 2583665 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204, CDCLVP1204EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/725810/cdclvp1204-vac_ref-pin-purpose

器件型号:CDCLVP1204

大家好、

快速问题:如果客户希望使用156.25MHz LVPECL 输出信号通过交流耦合电容与扇出缓冲器 CDCLVP1204连接、如何使用 Vac_ref 引脚?

在过去、客户将通过外部电阻器进行偏置。 如果该引脚仅用于外部偏置替换、Vac_ref 引脚是否具有任何优势? 谢谢!

此致、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅此主题、使用 Vac_ref 通过50欧姆端接电阻器将交流耦合输入偏置到 Vac_ref 引脚。

    e2e.ti.com/.../595239

    与使用4个电阻器的并联端接相比、使用3个无源器件(两个50ohm +一个电容)的输入端接电阻器更易于放置/布局。 VAC_ref 用于 CDCLVP1204EVM。

    Alan