请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCLVP1204 大家好、
快速问题:如果客户希望使用156.25MHz LVPECL 输出信号通过交流耦合电容与扇出缓冲器 CDCLVP1204连接、如何使用 Vac_ref 引脚?
在过去、客户将通过外部电阻器进行偏置。 如果该引脚仅用于外部偏置替换、Vac_ref 引脚是否具有任何优势? 谢谢!
此致、
Andrew
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
快速问题:如果客户希望使用156.25MHz LVPECL 输出信号通过交流耦合电容与扇出缓冲器 CDCLVP1204连接、如何使用 Vac_ref 引脚?
在过去、客户将通过外部电阻器进行偏置。 如果该引脚仅用于外部偏置替换、Vac_ref 引脚是否具有任何优势? 谢谢!
此致、
Andrew