This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:BQ32000振荡器漂移、加速或减速

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/725698/bq32000-bq32000-oscillator-drifting-speeding-up-or-slowing-down

器件型号:BQ32000

我将 BQ32000DR 连接到振荡器 ABS25-32.768kHz-T (32.768kHz、12.5pf)。 我在桌子上有几个相同的装置、我注意到它们的时钟没有保持同步、差异在相对 较短的时间内增长。

正如我提到过的、我看到我的器件上的主要时间漂移。 如果我并排有2个板、我可以看到一个板 的运行速度明显更快、只需点击秒即可。 在几秒钟内、我可以看到差异。 我的固件每秒读取一次 RTC、并在板载 LCD 上显示时间。  全天的偏移量可以增加到8小时或更长时间。 我预计这些单位在24小时内将在每一个单位的秒内完成。

您能帮助我了解哪些因素可能会导致电路板上的时钟速度差异? 此外、如何解决此问题?

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅有关 RTC 校准/补偿方法的此主题。 此外、检查32kHz 晶体频率容差和电容修整灵敏度。

    e2e.ti.com/.../703635

    Alan