This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2932A:建议更换 IC

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2932A, TLC2932, CDC536, CDCE813-Q1, TLC2933A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/724586/tlc2932a-recommend-replace-ic

器件型号:TLC2932A
主题中讨论的其他器件: CDC536CDCE813-Q1TLC2933A

您好!

TLC2932和 TLC2932A 为 NRND。
您能否告诉我要替换的 IC、请给我?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

    我在论坛上搜索并注意到这个问题以前曾被问过: e2e.ti.com/.../2167256

    响应仍然有效。 我将在下面的回复中复制以供参考。 我希望这些信息有助于:

    "我们还有一些其他可能适用的简单单 PLL 时钟驱动器、例如 CDC536或 CDCE813-Q1。

    我建议您从"时钟和计时"登录页面(www.ti.com/.../overview.html)开始、选择产品类别、然后使用"产品"选项卡进行参数搜索、您可以根据需要缩小可用器件的范围。"

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lane-San:

    我的客户目前正在使用 TLC2932A 和 TLC2933A。
    由于这些器件系列为 NRND、因此需要替换为另一个器件。

    上述器件 CDC536是时钟驱动器、CDCE813是时钟发生器。
    我们的客户仅将 TLC293x 的"PFD 块"与外部 VCO 结合使用。

    TI 是否有可在此类用例/要求中更换的器件?

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    我搜索了我们的产品系列、但遗憾的是、我找不到一个只能用完全相同的功能替换 PFD 块的器件。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lane-San:

    我知道 TI 没有简单的 PFD 器件。 感谢您的支持。

    此致、
    Kawai