This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204EVM:使用 VCC = 2.5V 的 EVM

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/725640/cdclvp1204evm-using-evm-with-vcc-2-5v

器件型号:CDCLVP1204EVM
主题中讨论的其他器件:CDCLVP1204

如何修改 CDCLVP1204 EVM 以在 VCC = 2.5V 的情况下运行?  缓冲器的数据表表明、当 VCC < 3.0V 时、不应使用 VAC_REF。  评估板输入电路设置为交流耦合输入时钟、并 使用 VAC_REF 输出对输入进行偏置。  在本例中、我们仍会对输入进行交流耦合、但不清楚如何修改 VCC = 2.5V 时的偏置电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不能使用 VAC_REF、因此需要使用外部偏置来设置交流耦合输入的共模电压。 要对 EVM 进行返工、应切断 VAC_REF 引脚和终端电阻中心抽头之间的布线。 然后、您可以使用分压器网络将中心抽头电压偏置为 VCC/2 = 1.25V (例如使用1k 上拉和1k 下拉)。

    Alan