Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594EVM 主题中讨论的其他器件:LMX2594
您好!
在对 LMX2549EVM 进行测试时、我在较高频率下得不到足够的输出功率。 请参阅下表以供参考。
| 频率(GHz) | 频谱输入功率(dBm) | 电缆+衰减器损耗 | O/P 功率@RF OUTAP (dBm) |
| 7. | 1.81. | 1.4. | 3.21. |
| 7.5. | 2.1 | 1.5 | 3.6. |
| 8. | 1.54. | 1.5 | 3.04 |
| 8.5. | 1.55. | 1.5 | 3.05 |
| 9. | 0.9. | 1.7. | 2.6. |
| 9.5. | 0.73. | 1.6. | 2.33. |
| 10. | -0.98 | 1.4. | 0.42. |
| 10.5. | -2.14 | 1.6. | -0.54 |
| 11. | -3.3 | 1.7. | -1.6. |
| 11.5. | -3.92 | 1.7. | -2.22. |
| 12. | -4.77 | 1.5 | -3.27. |
| 12.5. | -5.7 | 1.9. | -3.8. |
| 13. | -6.58 | 2. | -4.58. |
| 13.5. | -9.41 | 2. | -7.41 |
| 14. | -5.32. | 2. | -3.32. |
| 14.5. | -5.57 | 2. | -3.57 |
| 15. | -6.25. | 2.1 | -4.15 |
根据数据表、在15GHz 时、我应该能够获得2dBm。 可以帮帮我吗?
请告诉我如何了解 PLL 是否有锁定、我的意思是 GUI 或 EVM 板上有任何指示?
谢谢、此致、
Swarup。