This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:关于 VBB 值的变化

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/725335/lmk03328-about-change-of-vbb-value

器件型号:LMK03328

您好!

我对 VBB 值有疑问。
在修订版 C 中、TI 将图45文本从 VBB=1.3V 更改为 VBB=1.8V。
这是唯一文本的更改吗? 或规格变化?

如果这是规格的变化。TI 何时更改此规格?
可以告诉我批号吗?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只是一个图形文本修正、没有对电气规格进行任何更改。

    Alan