This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111:LQFP 封装的热设计

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/724973/cdclvp111-thermal-design-for-lqfp-package

器件型号:CDCLVP111

您好!

我的客户对 CDCLVP111VF 有疑问。

[问题]

请告诉我如何设计热性能。

此封装是否需要顶部的散热器?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    散热器可能会有所帮助、但是否需要散热器的问题取决于芯片功耗(取决于加载的 LVPECL 输出数)和最高环境温度。  目标是将裸片工作结温保持在建议的最大工作条件110°C 以下(125°C 为绝对最大值)。  如果提供该选项、则首选 VQFN 封装、因为与 LQFP 封装相比、该封装具有外露散热焊盘以帮助散热(更好的热指标)。  您可以参阅以下有关热指标的应用手册:  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    感谢您的清晰评论。
    你的解释对我来说很清楚。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga