This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555-SP:SE555-SP 和 SE555上的紧急设置

Guru**** 2582705 points
Other Parts Discussed in Thread: SE555-SP, SE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/725011/se555-sp-urgent-set-on-se555-sp-and-se555

器件型号:SE555-SP
主题中讨论的其他器件: SE555

您好!

我想知道 SE555-SP 是否在辐射环境中设置? 我们查看辐射报告、但仅找到 TID 数据。

我对 SE555也有同样的问题。 它是否受辐射环境中的任何组的影响?

此致

Romain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Romain、
    遗憾的是、我们没有设置此器件的横截面特征。
    第三方可能已在此器件上设置了特性。 但是、我检查了我们的内部数据库、但我没有找到任何报告。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水