This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:如何在不使用的情况下处理 lmk00301器件#39;X1和 X2 (引脚16和引脚17)? 是否接地? (我没有在手册中找到这样的说明)如果不接地、会产生什么影响?非常感谢!对lmk00301器件

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/724760/lmk00301-how-do-we-deal-with-lmk00301-devices-x1-and-x2-pin16-and-pin-17-without-use-connecting-to-grounding-or-not-i-didn-t-find-such-a-description-in-the-manual-if-not-grounding-what-would-be-the-impact-thank-you-very-much-

器件型号:LMK00301
我们如何处理不使用的 lmk00301器件的 X1和 X2 (引脚16和引脚17)? 是否接地? (我在手册中没有找到这样的说明)、如果不接地、会产生什么影响?非常感谢!对lmk00301器件的X1和X2(16、17)管教不用的情况下怎么处理?接地or不接?(我在手册中没有发现此类描述),如果不接地的话,会有什么影响,非常感谢 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    您可以将这些引脚保持悬空。