请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832 大家好、
在数据表8.3.7中、它描述了数字锁定检测的流程。 锁定检测计数达到用户指定值 PLL1_DLD_CNT 或 PLL2_DLD_CNT 需要多长时间? 或者一个相位比较需要多长时间? 是否有任何规格可用于计算数字锁定检测流程的时间?
谢谢!
Rayna
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在数据表8.3.7中、它描述了数字锁定检测的流程。 锁定检测计数达到用户指定值 PLL1_DLD_CNT 或 PLL2_DLD_CNT 需要多长时间? 或者一个相位比较需要多长时间? 是否有任何规格可用于计算数字锁定检测流程的时间?
谢谢!
Rayna