This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:在持续重新编程时挂起

Guru**** 2385850 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1183539/lmx2492-hangs-when-constant-reprogramming

器件型号:LMX2492

您好、团队正在寻求客户支持。

我们使用 LMX2492作为 VSAT Bucs 的频率合成器。

我们面临一个问题:

在器件启动时、微控制器会对 LMX2492进行编程以获得所需频率。 检测信号后、它将自动执行该操作。 如果一段时间内没有锁检测信号、则对 LMX2492进行重新编程并启动下一个周期。

当根本没有锁检测信号时(我们不提供参考时钟)、问题就会显现出来。 一段时间后、由于多次重新编程、lmx2492 "挂起"。 电荷泵变为高阻态、锁定检测信号变为高电平。 当微控制器看到锁检测信号时、它会停止编程并停止。 系统挂起、但我们没有真正的 PLL 锁定。

这种行为的原因是什么?

提前感谢您。

-Mark