This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:[Bosch UAES] RA8900CE 的替代产品

Guru**** 2763505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1183694/cdce6214-q1-bosch-uaes-replacement-for-ra8900ce

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ32000BQ32002

大家好、

 我们是否有 EPSON 提供的 RA8900CE UA 的 RTC 替代解决方案? ppm<=4,(-40~85℃)

谢谢你  

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    目前、我们的 RTC 产品系列中仅包含 BQ32000或 BQ32002。

    此致、

    Julian