This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:有关 P2P 兼容性的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104, CDCLVC1102, LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1180586/cdclvc1104-question-about-p2p-compatibility

器件型号:CDCLVC1104
主题中讨论的其他器件:LMK1C1104CDCLVC1104LMK1C1102

这两个器件是否与 P2P 兼容?

CDCLVC1104PWR 和  LMK1C1104PWR

它们之间的主要区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、  

    是的、它们是 P2P 和功能兼容的。 LMK1C11XX 系列是较早一代 CDCLVC11XX 系列的改进版本。 下面是 LMK1C1104/03/02器件的快速比较表。  

    参数 CDCLVC1102/03/04 LMK1C1102/03/04 和功能
    封装  TSSOP (3.00mm x 4.4mm)  TSSOP (3.00mm x 4.4mm)、WSON (2mm x 2mm) 不适用
    输入数量 1 1 不适用
    输入类型 LVCMOS LVCMOS 不适用
    输出数量 2/3/4 2/3/4 不适用
    输出类型 LVCMOS LVCMOS 不适用
    工作温度范围 -40至85 -40至125 C
    电源电压   2.5、3.3   1.8、2.5、3.3  
    最大输出频率 250   250   MHz
    最大附加抖动 100 (250MHz 时) 20 (156.25MHz 时) Fs
    最大输出偏斜   50 50 电源
    3.3V 时的最大部件间偏移   500 250 电源
     3.3V 时的最大传播延迟   2. 2. ns
    3.3V 时的最大上升/下降时间 0.8. 0.7. ns
    输出使能引脚   是的 是的 不适用

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    我欠你-那张桌子是完美的。
    是否可以将 CDCV304PWR 添加到表中?
    这将是一个巨大的帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、  

    我将在明天之前发送一个更新版本。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、  

    很抱歉、更新此表时出现延迟。 请查看以下更新。

                       
    参数 CDCLVC1102/03/04 LMK1C1102/03/04 CDCV304PWR 和功能
    封装  TSSOP (3.00mm x 4.4mm)  TSSOP (3.00mm x 4.4mm)、WSON (2mm x 2mm)  TSSOP (3.00mm x 4.4mm) 不适用
    输入数量 1 1 1 不适用
    输入类型 LVCMOS LVCMOS LVCMOS 不适用
    输出数量 2/3/4 2/3/4 4. 不适用
    输出类型 LVCMOS LVCMOS LVCMOS 不适用
    工作温度范围 -40至85 -40至125 -40至85 C
    电源电压   2.5、3.3 1.8、2.5、3.3   2.5、3.3  
    最大输出频率 250 250 200 MHz
    最大附加抖动 100 (250MHz 时) 20 (156.25MHz 时) 56 (156.25MHz 时的典型值) Fs
    最大输出偏斜   50 50 100 电源
    3.3V 时的最大部件间偏移   500 250 400 电源
     3.3V 时的最大传播延迟   2. 2. 3. ns
    3.3V 时的最大上升/下降时间 0.8. 0.7.   0.825 (0.4V 至2V) ns
    输出使能引脚   是的 是的 是的 不适用