This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204EVM:设置乘法器时出现问题

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204EVM, LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1183641/lmx1204evm-trouble-setting-up-multiplier

器件型号:LMX1204EVM
主题中讨论的其他器件: LMX1204

您好!  

使用 TICS Pro (1.7.5.7)在 LMX1204EVM 上设置乘法器时遇到困难、请参阅下面的屏幕截图和寄存器设置。 我缺少什么?

提前感谢 Martin

e2e.ti.com/.../2086.HexRegisterValues.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    LMX1204可在倍增器模式下运行、Fout 频率范围为3.2G 至6.4GHz。

    因此、对于 x2、输入频率应最小为1.6GHz、并且需要校准 VCO 以生成输出。

    下面是在乘法器模式 FYR 下运行的更新配置文件(用于2G 输入)。

    e2e.ti.com/.../LMX1204_5F00_Multiplier_5F00_E2E_5F00_updated.txt

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这就是解决方案! )