This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-EP:加电/OSCIN 序列-

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1183725/lmx2694-ep-power-up-oscin-sequence-

器件型号:LMX2694-EP

大家好、

据说、在 LMX2642上电之前应用 OSCIN 信号不会损坏部件。  

根据数据表、OSCIN 信号直接进入 OSCIN 缓冲器。 我们只是想知道、如果信号在电源开启之前进入、该缓冲器是否会损坏。  

在数据表的第7.5.1节 "建议的初始上电序列"中、不提供有关 OSCIN 信号序列的数据。

 为了实现最可靠的编程、建议的 OSCIN 信号顺序是什么?

此致、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    OSCin 信号的建议顺序是在 VCC 施加后。

    如数据表所示、对于 VCC=0的交流耦合输入、VIN (OSCin)在低于0.6V 时是安全的。 此外、 当 OSCin 在 Vcc 上升一段时间前准备就绪时、它在电路板上具有更高的摆幅而没有任何故障进行验证。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你