This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:重新加载所有寄存器可使合成器在一半时间内解锁

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/683129/lmx2582-reloading-all-registers-makes-the-synthesizer-unlock-half-the-time

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

Noel、

对拖延答复表示歉意。 请在下面找到我的配置的.TCS 配置文件。

e2e.ti.com/.../402MHz-out.tcs.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Matt、如果 Noel 未收到您的请求、我向他发送了一份通知、感谢您的耐心等待、此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    通常、您的寄存器正常、因此这不是解锁的根本原因。
    根据您的寄存器设置、我认为您需要良好的带内相位噪声(您使用了最大值 电荷泵电流)以及低杂散(DEN 是不合理的数字)。 但是、我认为这些设置不会返回最佳性能。
    您的目标相位噪声和杂散规格是什么? 它是固定频率(402MHz)应用吗? 您可以使用频率更高的参考时钟吗?
    我们可以帮助您优化设置。

    关于解锁问题、您能否移除 RC 滤波器、看看情况是否会更好? 我担心该低频参考时钟的转换率会使器件解锁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    该规格是相位噪声小于1.0度、并从调制信号中产生53dB 的杂散。 我们目前能够满足这些规格。

    我们必须在以25kHz 至100kHz 的阶跃进行传输时更改频率、而不会失去锁定。

    10MHz 参考时钟用于其他组件、因此无法更改。

    解锁问题在使用和不使用 RC 滤波器的情况下发生、这两种情况似乎都没有改善。  

    我是否可以太快地加载寄存器? 我以25MHz 运行 SPI 时钟、加载寄存器之间没有延迟。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    如果满足 SPI 时序规格、则我们可以支持高达100MHz 的 SPI 时钟。 也许您可以检查波形以进行确认、尤其是 LE (CSB 引脚)。
    如果您有 USB2ANY、您还可以尝试使用它加载寄存器、以查看它是否与您对器件进行编程的方式真正相关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我确信 LMX2582已成功接收所有命令。 我查看了 SPI timimg 规范、并将其与我要发送的内容进行了比较、我完全处于时序限制范围内。 我还读回了所有寄存器、它们始终包含我写入它们的值。

    我有一个 USB2ANY、并将尝试使用它来重现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    我一直使用 USB2ANY 来配置 LMX2582、在默认的125kHz SPI SCLK 上没有任何问题。 USB2ANY 数据表(snau228)确实表明 SPI 时钟可设置为8MHz、但我在 TICS Pro 程序中看不到如何设置。

    为此、我下载并运行了"USB2ANY Explorer 程序"。 它使我将 USB2ANY 中的固件更新为2.8.2.0。 更新后、我关闭"USB2ANY Explorer program"并重新打开"TICS Pro"应用程序。 现在、"TICS Pro"应用程序告诉我需要将 USB2ANY 的固件更改为版本2.7.0.0。 我允许它更改未成功的固件、现在无法将 USB2ANY 与"TICS Pro"应用程序配合使用。

    但是、我可以将 USB2ANY 与"USB2ANY Explorer program"一起使用、 它允许我将 SPI 时钟配置为8MHz 的位速率。 正确设置 SPI 后、我能够以8MHz 的频率向 LMX2582成功发送 SPI 命令。 我在示波器上查看了 SPI 信号、并注意到 SPI 字节之间有大约4us 的死区时间。

    这项调查让我有三个问题:

    1. 是否有任何方法可以在 USB2ANY 上以高达50MHz 的频率运行 SPI 时钟?
    2.  是否有任何方法可以在 USB2ANY 上运行 SPI、而字节之间没有死区时间?
    3. 测试我发送的配置时、SPI 时钟的运行速度有多快?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    1和2。 USB2ANY 由 TI 的另一个团队开发、我没有详细信息、因此我不知道这是否可行。
    我之前用 USB2ANY 测试电路板、所以 SPI 时钟为125kHz。 如果需要时间控制测量、我将使用数据发生器来生成 SPI 信号。

    您也可以尝试以下操作:
    1.降低 SPI 速度,或
    2.使用100MHz 参考时钟(更改 R 分频器值以保持相同的 FPD)。

    芯片内的某些操作取决于基准时钟频率。 较高的参考时钟频率将使运行速度更快。 这些实验旨在确定 SPI 速度和基准时钟频率是否存在冲突。