This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:将 MOD_PIN 设置为反射

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, CODELOADER, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/676692/lmx2492-set-mod_pin-to-reflect

器件型号:LMX2492
主题中讨论的其他器件: CODELOADERUSB2ANY

您好!

我正在使用 Codeloader 4来控制 LMX2492、在重复性斜坡上升和斜坡下降应用中   

根据 用户指南 SNAU160E–2014年3月–2017年10月修订版中的指南

我尝试探测 mod 和 trigger1引脚、但信号恒定低电平

对信号没有影响、

感谢您的支持。

谢谢、

Zohar

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zohar:

    感谢您关注 LMX2492。

    我建议您转到 TICS PRO 软件。 您可以在 TI.com 上找到该软件。

    然后、要查看输出驱动器、您需要执行两项操作:

    1) 1)将引脚设置为输出。 例如 mod_mux=output_mod
    2) 2)将输出设置为推挽的 pp。 查看 MOD_PIN=output_pp

    我希望这能解决您的问题。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、

    我使用过 TICS PRO、并遵循2个设置、  

    Mod 仍然堆叠为零、

    LMX 实际上  是在 CW 或斜升中设置的、但会触发所有堆栈并且不会响应

    请提供建议、

    谢谢、

    Zohar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zohar、

    我不知道您的具体情况、但假设您有2个斜坡、RAMP0和 RAMP1。  您希望 MOD 在 RAMP0期间变为高电平、而 TRIG1在 RAMP1期间变为高电平。

    您可以这样做(不是唯一的方法):

    RAMP0_FLAG = FLAG0

    MOD_MUX =输出标志0斜坡

    MOD_PIN =输出- PP

    RAMP1_FLAG =标志1

    TRIG1_MUX =输出标志1斜坡

    TRIG1_PIN =输出- PP

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    操作看起来很简单、但仍然没有来自触发器的响应、

    我可以看到器件对扫描和 CW 的响应

    我还可以看到 MODE 引脚切换(使用 CodeLoader4位/引脚、通过检查和取消检查 MODE 来编辑引脚部分)

    使用10K 电阻器连接到 usb2any 接头连接器的 MODE 引脚、我用示波器探测它、没有响应

    Zohar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zohar、

    MUX 引脚可以是器件上的输入引脚或输出引脚、但 usb2any 只能输出到该引脚。  因此、在 USb2any 10k 电阻器的一侧、电压应遵循用户控制选项卡中 TICSPro 中检查的 MOD 引脚的任何状态。

     现在、10k 电阻器的另一侧是 LMX2492。  如果将 LMX2492设置为输入、则可以预期它将大致跟踪 usb2any 电压。  但是、如果将 LMX2492 MOD 引脚设置为输出、则可以预期它会跟踪 LMX2492。

    查看 EVM 说明、我看到 R71为10k、通常是组装的。  如果您探测测试点应该位于何处(而不是 USB2ANY 侧)、则这应该是到实际芯片输出的直接连接。

    作为诊断、您是否尝试手动切换 MOD 引脚?  换言之、请尝试以下操作:

    设置 MOD_MUX = GND

    在"输出- PP"和"反相输出- PP"之间切换 MOD_PIN。  您应该能够看到电压变化。   

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的提示、您只需将其往下看即可。

    我从连接器侧探测到了引脚、但没有看到触发器。

    从 LMX 侧探测 mod 引脚、并显示该引脚。 (我正在检查它为何具有直流偏移)

    能否从 MOD 引脚到 USB2ANY 移除10K 串联电阻器?

    谢谢、

    Zohar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    我在10us 周期内取得了一些进展、并对80MHz LFM 进行了编程

    我将输出标志0斜坡分配给 mod 引脚、并注意到 mod 引脚触发器的 p-p 为400mV

    当我将周期时间更改为100us 时、测得的 mod 引脚触发电压为2.5V

    DOE 意味着 lmx 环路滤波器需要加宽.... 否则…

    谢谢、

    Zohar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    一个简单的问题、

    最小触发器宽度是多少?

    斜坡测试设计为
    5800Mhz 至5880Mhz、4.2us
    5880Mhz、0.8us
    5880Mhz 至5800Mhz、4.2us
    5800Mhz、0.8us

    这种情况是否可行?

    谢谢、

    Zohar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zohar、

    这是一个超快的斜坡。 理论上、环路带宽必须大于1MHz。
    您是否还会提供 TICS Pro 的.TCS 文件? 这将帮助我们实时了解您的配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    您能否解释一下您是如何推导1MHz 带宽的?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zohar、

    模拟环路锁定时间大约等于4 /环路带宽。 如果环路带宽为1MHz、则锁定时间约为4µs μ s。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我的应用需要具有以下参数的 LMX2492配置

    1..斜坡启动频率为5800Mhz,在0.8us 内高达5880Mhz

    2.脉冲宽度在10us 间隔内重复0.3us -从80MHz 斜坡中绕过30Mhz 线性调频脉冲

    3.线性调频脉冲斜坡 每10uS 返回4.4.2444f4.4.2,使用4个段(保持低电平、上升、上升、下降)

    4.我已经使用 PLLatinium 实用程序来计算2MHz 的环路带宽

    测量结果显示 为40MHz 带宽而不是80MHz 带宽(使用相同的结果进行了多次迭代测试)

    请提供建议

     

    附加了3个文件  

    1. Code Loader .mac (此斜坡配置适用于我的环境)

    2. TICS Pro .tics (与 Code Loader 相同,但不起作用)

    PLLatinum .sim  

    e2e.ti.com/.../lmx.zip

    谢谢、

    Zohar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zohar、

    PLL 的模拟锁定时间大约等于4/LBW。
    如果 LBW 为1kHz、锁定时间约为4ms。
    现在您需要4us 锁定时间、这意味着 LBW 必须大约为1MHz。