This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/682979/lmx2592-lmx2592

器件型号:LMX2592

我们使用 STM32来控制 LMX2592作为信号源输出。   

  1GHz 以上至3.55GHz 范围内的输出平坦度非常差。

  我们尝试调节 LMX2592的输出匹配、但没有任何显著改善。 我们没有通过引用数据流的电路发现任何重大改进。


2、 如上所述、在3.55GHz 频率附近输出的幅值为10dBm 的突变、程序代码经过长时间检查、未发现任何问题。


我们使用的测试仪器是 E4407B。 一个3dB 衰减器被连接至 E4407B 的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    您能否发布 LMX2592原理图和 E4407B 的频谱图?
    较差的噪声可能来自负载和布线到负载。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    让我们通过电子邮件进行连接、请关闭此帖子、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    关于问题的反馈我已向您的电子邮件发送了一封电子邮件。 您是否收到了电子邮件?
    有些问题可能需要您的帮助。
    非常感谢。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    请参阅电子邮件中的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    我收到了电子邮件。 非常感谢

    此致、
    Eric