This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:Reference PRO

Guru**** 2774035 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/684992/lmx2594evm-reference-pro

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

尊敬的 TI:

Reference Pro 不要与计算机连接、检查 TICS Pro 工具的 GUI、GUI 显示"USB disconnected"、请求帮助。顺便说一下、电缆和 lmx2594EVM 连接正常。

谢谢!

王宾林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宾林、您好!

    可以尝试一下吗?
    1.将 Ref PRO 连接到 PC
    2.确保先安装 USB 驱动程序
    3.打开 TICS Pro
    4. TICS Pro 是否请求固件更新?
    5.如果是,请按照弹出说明更新固件
    6.然后转至"USB communications"-> Interface
    7.确保在"Interface"框中选择了 USB2ANY。
    8.单击"Identify"按钮
    9."USB 已连接"应变为绿色
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宾林、您好!

    您是否有任何更新?