This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214EVM:ticspro 问题

Guru**** 2695815 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214EVM, CDCI6214, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/680535/cdci6214evm-ticspro-issues

器件型号:CDCI6214EVM
主题中讨论的其他器件: CDCI6214USB2ANY

您好!

我正在尝试通过快速入门指南运行 cdci6214evm。 但是、我的 tickspro 似乎没有指南中所述的"查找设备"按钮。 当我按下"关闭电源"按钮将其更改为"打开电源"时、我收到一条错误消息、表示未连接任何器件、并且无法获取用于查找器件的 ticspro。 我尝试重新安装了专业版、但出现以下错误:  

内部错误:表达式错误‘运行时错误(97:71):

 

list index out of bound.’(列出超出范围的索引。

尽管出现错误、但我仍然能够打开 proics、但我仍然无法识别 EVM 已连接。 您对如何处理此问题有什么建议吗?

感谢您的支持!

最棒的

Adam Daluga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的耐心等待。 我发送了一个请求、以提供此请求的答案。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的突出显示。 公共软件从未包含"查找设备"按钮。 当您在复位按钮显示"高电平"状态时(或者在电源按钮打开时切换复位)加电时、GUI 会自动搜索 I2C 连接。

    您能否执行以下操作并让我知道发生了什么、因为我无法重现您看到的错误:

    断开 EVM。 通过 USB 供电时、请确保仅选择一个 LDO/DC 开关。

    启动 TICS Pro、选择 CDCI6214并关闭 TICS Pro。

    转至以下目录并删除其中的任何*。TCB 文件:

    C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\Clock Generator-抖动 消除器(单环路)\CDCI6214

    连接 EVM。 MSP430旁边的 LED 应持续亮起。

    然后再次启动 TICS Pro。 您应该会看到此配置已加载。

    单击 显示"pwr off"(电源关闭)状态的按钮、它将更改为"pwr on"(电源打开)。

    请告诉我您在软件状态栏(左下角)中看到的内容-是否有任何错误消息?

    谢谢!

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    您是否有其他有助于重现您的观察结果的反馈?
    谢谢!

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    很抱歉耽误你的时间。 我完成了您建议的步骤、但仍然看到"No device found (未找到设备)"错误框。 我删除的.TCB 文件在我运行 TICSPro 后返回、即使我在运行程序之前将其删除。  

    LED 确实会像您说的那样保持点亮。  

    这是 TICSPro 的输出、让我知道您认为后续步骤是什么。 感谢所有的支持!

     

    欢迎使用 TICS Pro。 版本-> 1.6.7.0、2018年3月16日

    正在加载器件 CDCI6214…

    检测到1个 USB2ANY 接口

    写入寄存器 R15时出错

    写入寄存器 R60时出错

    写入寄存器 R61时出错

    写入寄存器 R62时出错

    写入寄存器 R59时出错

    写入寄存器 R59时出错

    写入寄存器 R59时出错

    已完成器件 CDCI6214的加载。 版本= 2017-10-26

    正在扫描 I2C 地址…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、S2的开关在启动时应处于什么位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    感谢您参加在线研讨会。 当您需要进一步澄清时、请告诉我!

    此致、
    Patrick