This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM1802:驾驶性能

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/684999/cdcm1802-driving-capability

器件型号:CDCM1802

尊敬的团队:

我的客户希望找到单端时钟缓冲器。

他们希望它能够驱动具有22 Ω+ 62pF 负载的3MHz 数字时钟。

CDCM1802是否具有使其正常工作的足够驱动能力? 如果没有、我们是否有另一个具有 EN 引脚的合适解决方案?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim
    器件将能够以该频率驱动。 我假设22 Ω 是串联电阻器、它们可以忽略这一点。 我会建议您的客户使用目标负载进行 IBIS 模式仿真、以确保转换率适合其应用。
    此致
    Puneet