This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595相位噪声问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/682124/lmx2595-lmx2595-phase-noise-issue

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMX2594

你好

我有2个问题。

在评估板数据表中、对于组装的环路滤波器、提到的带宽为285KHz、但在 PLLatinum 仿真中、为什么要将带宽仿真为49.5Khz... 我已附加了这2张图片。 请澄清

第二个查询与先前的查询相同... 根据上面发布的仿真文件、相位噪声为-94、偏移为1K 和10K…… 但实际上、我在10MHz 时测量的是80、参考频率为... 100MHz 时、参考 模拟和实际结果是匹配的.... 在较低的 PFD 下可能会出现什么问题。   请澄清。 我将源的相位噪声和 LMX2595的测量值以及 TICS PRO 设置连接在一起...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narendra、
    我们针对该器件的专家将为您澄清这一观察结果。
    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳伦达、

    EVM 假定输入基准为干净的100MHz、相位检测器频率加倍、达到200MHz。

    在您的情况下、您只有20MHz 相位检测器频率、这会完全改变环路动态;通常在这种情况下、您会重新设计环路滤波器。 请注意、如果您转到 PLLatinum Sim 并在不重新设计滤波器的情况下键入200MHz 的相位检测器频率、则环路带宽将增加。

    此外、对于10MHz 基准、PLLatinum Sim 假设它是无噪声的、我怀疑就是这样。 在这种情况下、您可以转到 PLL 部分并为此输入相位噪声曲线。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我将正弦10MHz 输入更改为 CMOS…… 现在仿真结果和实际结果匹配(实际 降级2 dB)。 我连接了 CMOS 源的相位噪声。 请建议最佳的环路滤波器配置和值。 在该10MHz CMOS 输入的13.3GHz 下、我可以获得最佳相位噪声和最低杂散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narendra、

    我看到 Dean 在另一篇文章中为您提供支持、让我们关闭这个话题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    一个附加查询、

    使用10MHz CMOS 源时、相位噪声会改善、但会出现额外的杂散。 我附上了3个点13.05 GHz、13.3 GHz 和13.55 GHz 时的杂散图。 请建议如何消除这些杂散

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳伦达、

    这些杂散看起来像是输入频率的10MHz 倍数、而它们受到输入的影响这一事实表明它们是 Fosc 杂散。 它们受输入的影响。 LMX2594理想情况下希望看到的是低振幅、差分、高压摆率信号、如 LVDS。

    CMOS 具有更快的压摆率、这可以改善相位噪声、但我怀疑较高的振幅会导致杂散。 您可以对降低电荷泵电流进行快速诊断、并查看杂散是否下降。 如果它们确实如此、那么您可能能够使用环路滤波器中的另一个极点来减少这些值。 如果它们没有(这是我怀疑的)、则表明杂散在环路滤波器周围、您可以采取的影响这些杂散的最大措施是更改输入格式/电平/频率。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的建议、我们将尝试并返回。