This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:LMK00304用作100MHz 时钟的时钟缓冲器

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/684697/lmk00304-lmk00304-as-clock-buffer-to-100mhz-clock

器件型号:LMK00304

您好!

我们需要将 LMK00304用作 100MHz 下的2:4时钟缓冲器

  • Clkin0应为 HCMOS
  • Clkin1应为 LVDS。  

我们期望缓冲器提供4个 LVDS 时钟输出。 但是、数据表的电气特性(LVDS 输出)规定最小频率为1GHz。

请阐明缓冲器是否可用于上述规格。

此致、

Ayesha   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ayesha,
    该规格实际上指的是最大频率、而不是最小频率。 最小频率可降至直流。
    此致
    Puneet