This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCUN1208LP:关于最高结温

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/679454/cdcun1208lp-about-maximum-junction-temperature

器件型号:CDCUN1208LP

大家好

我想知道 CDCUN1208LPRHB 的最高结温。
请帮帮我。

此致、
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ogane-San、您好!
    我们将为您进行检查。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick - San

    感谢您的回答。 请确认、我正在等待您的回复。

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick - San

    很抱歉、我想尽快知道您的答案。
    我认为 Tj (max)为125度。

    请确认。

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ogane-San、您好!
    这不是我们的数据表的一部分。 我仍在与我们的工艺工程团队确认这一点。
    我还假设温度为125摄氏度、我还想为您确认。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick - San

    感谢你的答复。
    这些数据对于我的客户使用此器件非常重要。
    因此、请尽快提供数据。

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick - San

    感谢您的支持。
    我的问题如何?

    很抱歉、尽管您太忙、我还是多次按压您、
    但我的客户需要这个值。

    此致、
    好的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ogane-San、您好!
    很抱歉耽误你的时间。

    经过一些确认:您可以假设最高结温为125摄氏度
    根据最大电流消耗进行计算、可得出运行中的结温约为109°C。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick - San

    感谢你的答复。

    我知道 Tj (max)为125度。 我还有一个问题。 计算时、Ta 的温度是多少?

     此致、
    好的


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ogane-San、您好!
    对于最大电流(LVCMOS 外壳210mA @ 3.6V)、这是85度的条件。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patrick - San

    感谢你的答复。 我了解了您的计算结果。

    此致、
    好的