This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:LMK04610编程序列

Guru**** 2760705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/684209/lmk04610-lmk-04610-programming-sequence

器件型号:LMK04610

您好!

我想 使用 FPGA 对 LMK 04610进行编程。 我必须按任何顺序写入寄存器值吗?

您是否有相同的样品程序流程?

此致

Hariprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hariprasad
    请遵循数据表中的第9.5.1节。
    寄存器编程的顺序无关紧要、将寄存器0x0011的位0设置为=1可启动启动序列。
    您还可以使用 TICSpro 按该顺序生成寄存器文件(文本)和程序。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 puneeth