This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX25311570EVAL:LC 振荡电路结构和 LMX2531的 VCO 校准

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/681180/lmx25311570eval-the-lc-tank-structure-and-the-vco-calibration-of-lmx2531

器件型号:LMX25311570EVAL

大家好、

最近、我测量了 VTune 引脚以找到锁定时间。

据我所知、开关电容器用于 LC 振荡电路结构。

我的第一个问题是、是否有人可以为我提供每个子频带的频率?

可变电容器的类型是什么? 变容二极管还是 MOSCAP?

我的第二个问题是、根据 Dean Banerjee 编写的"PLL 性能、仿真和设计第五版"、Vtune 在 VCO 校准期间是固定的。(搜索最佳电容器组合)

但是、在我的 VTune 测量(请参阅下图)中、电压在跟踪目标频率之前实际上会跳至更高的值。

该电压变化的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!
    我们的专家将为您提供帮助!

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    LMX2531使用单个电感器(由封装键合线形成)、并具有128个由128个可能的电容值形成的不同频带。 我们不保证任何子频带的频率范围、并且存在相当大的重叠以允许温度漂移。 数据表中的"Kbit"数表示在更改一个频带(LMX2531LQ1570E 为2.1MHz)时频率的变化量。 我认为、由于存在重叠、该频带可能接近5-10 MHz 的宽。

    每个子频带使用相同的变容二极管电容、并且有固定电容器。

    在您的图片中、您会看到器件在 VCO 校准过程中将调谐电压固定在1.5V、这涉及在电容器之间切换以及优化振幅。 我不确定红框区域会在那里变得更高、 但有多个频率和振幅校准、而且我认为1.5V 在内部施加到 VCO、在整个 VCO 校准过程中、该1.5V 可能不会连接到环路滤波器。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的回复。

    红色框中的电压仍然令我困惑、因为我在找到最佳电容器组合后、VCO 应立即开始跟踪目标频率。

    因此、您的意思是、即使上一次校准过程已经找到了正确的子频段、PLL 也可能会升高电压并进行另一次 VCO 校准?

    请注意、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我发现您在书中提到过、最佳电容器组合是"最佳中心 VCO 频率"的组合。

    这是 VCO 需要多个校准程序的原因吗? 由于子频带相互重叠、因此一个校准程序不足以决定最佳校准。 因此、VTune 会进行另一次 VCO 校准。

    例如、在下图中、目标频率为红线。 VCO 校准后将选择哪个子频带? 中间的那个?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、
    我还想知道、在执行 VCO 校准时、该过程中的频率比较器是什么? 或另一个数字比较器的 PFD?

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    用于数字校准的状态机时钟频率为 Fosc/XTLDIV

    Fosc 是输入频率

    XTLDIV 是 LMX2531中的可编程字、可以是1、2、4或8

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    那么、相位频率检测器会比较 Fosc/XTLDIV 和 VCO 频率吗?

    或者还有另一个电路来比较这两个频率并控制电容器组?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、Fosc/PLL_R 与 Fvco/PLL_N 进行比较
    但是、有一个状态机决定进行此比较的频率、这是 Fosc/XTLDIV。
    该状态机时钟还驱动振幅校准。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、

    感谢您的回复!
    回到我之前的问题、您提到"有多个频率和振幅校准"。
    如果第一次校准已经找到最佳电容器组合、为什么需要额外校准?

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、
    频率和振幅校准设置是相互依存的变量、相互影响。

    那么、假设它执行如下操作:
    强制振幅设置为5
    2.找到93的最佳频段
    3.根据93的频带,优化振幅校准设置。 假设现在它决定9是相位噪声的最佳选择
    但现在频带发生了偏移、因此频带93不再是最佳频带。 因此、根据假设振幅设置为9进行频率校准。
    假设频率校准现在决定了频带91是最佳的
    但是、现在由于频带发生了变化、9的振幅设置可能不是针对频带91的最佳设置(它是针对频带93的最佳设置)。 因此、重新运行振幅校准。 假设它返回8
    7、完成校准、频带为91、振幅设置为8。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、
    振幅校准是否等效于相位噪声校准?
    您能解释一下振幅校准的工作原理吗?

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、
    很抱歉,我的最后一个问题似乎含糊不清。
    只想知道何时更改了振幅设置、LMX2531的哪一部分会受到影响?
    "振幅校准"一词是否意味着找到最佳 Q 因子?

    感谢您回答这些基本问题、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    为了便于讨论、需要对 VCO 进行调整:
    VCO_CAPCTRL、也称为"频段"
    这是一个内部电容器设置。 请注意、VCO 回路也具有一些固定电容。 值为0表示没有切换内部电容器、VCO 是最高频段。 值128是最高设置、意味着所有电容器都是打开的、最低设置。

    术语"频率校准"是指尝试不同 VCO_CAPCTRL 值以找到在1.5V 调谐电压下使 VCO 频率最接近的值的过程。 还应注意、这仅对 VCO_DACISET 的特定值有效、而 VCO_DACISET 对频率的影响很小。 所以想法是修复 VCO_DACISET、希望它接近最终值、然后扫描 VCO_CAPCTRL。

    VCO_DACISET、也称为"振幅设置"
    thist 是指 VCO 的内部回路电压。 越高越好、但如果它太高、则会出现饱和和相位噪声降级。 因此、使用"振幅校准"来查找可提供最佳相位噪声的最佳振幅(恰好在振幅开始饱和之前)。 "Q 因子"实际上更多地是关于电感器。 请注意、虽然 VCO_DACISET 对相位噪声的影响最大、但它确实会随 VCO_CAPCTRL 变化。 因此、必须针对 VCO_CAPCTRL 的特定值进行振幅校准。


    因此、由于 VCO_CAPCTRL 和 VCO_DACISET 的最佳值是相互依赖的、因此我们多次运行校准。

    此致
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、

    那么、"振幅校准"是查找 VCO 最佳输出电压以优化相位噪声的过程吗?

    在上一次答复中,您提到:
    " 3. 根据93的频带、优化振幅校准设置。 假设现在它决定9是相位噪声的最佳选择
    但现在频带发生了偏移、因此频带93不再是最佳频带。 因此、根据假设振幅设置为9进行频率校准。"

    这是否意味着、当您更改振幅设置时、频带可能会变得不同、从而找到最低的相位噪声。
    例如、当振幅设置为9时、频带93不再是相位噪声的最佳选择、因此需要额外的频率校准来优化相位噪声?

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是它多次运行校准的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    还有一个问题、VTune 的最大值和最小值是多少?  

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0至2.5V、但最好远离电源轨(即0.5至2V、以实现良好的性能)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    我测量了 Vtune 的多个频率、发现当 Vtune 减小时频率变高。(如下图所示)

    产生这种结果的原因是什么?

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    该 VCO 具有负调谐系数。

    顺便说一下、您能不能告诉我这是什么最终产品?

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    据我所知、典型的 Kvco 是正的、因为随着我增大 Vtune、变容二极管的电容会减小 、这将增加振荡频率。

    负 Kvco 的原因是什么?   

     

    顺便说一下、合成器将用于生产测试设备、不会用于产品。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    我不知道负面 Kvco 的原因、但所有产品都有、因此我确信有一个令人信服的原因。 它可能与我们集成在硅上的电容器的特殊特性有关、这推动了 VCO 的架构、但我只是在推测。 尽管我可以继续寻求这一解决方案以获得完整的答案、但我们的设计团队将我们集成式 VCO 的某些方面视为知识产权。 那么、让我们将其保留为由于架构而导致的。

    此致、
    Dean