This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:晶体

Guru**** 2613885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/683504/bq32000-crystal

器件型号:BQ32000

您好!

您能建议晶体器件否吗?

晶振是否不需要负载电容?  

您能否分享一些评估板设计以供参考/

谢谢

Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Himanshu、
    只要负载电容和串联电阻在规格范围内、您就可以使用任何供应商提供的晶体。
    ESR < 70kOhm、CL = 12pF、工作温度范围为-40至85°C。 请参阅电气规格表6.3。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据应用电路、负载电容器不存在、  

    我们是否需要外部电容器?

    谢谢

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Himanshu、
    这应该是即插即用的。 无需外部负载电容器。

    此致、
    Patrick