This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:哪些情况会导致上电复位

Guru**** 2938770 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/677081/tpl5010-what-conditions-will-cause-a-power-on-reset

器件型号:TPL5010

您好!

当 TPL5010 的电源电压 VDD 在1.45us 内从2.1V 上升至2.9V 时、我观察到 TPL5010存在上电复位现象。

随附测试结果。 黄色 线为 VDD;浅蓝色线为 RSTN;粉色线为延迟信号、绿色线为 DONE 信号。

VDD 急剧增加后、RSTN 信号下降至0V、定时器复位。

您能告诉我哪些情况会导致 TPL5010中的上电复位现象?

 例如、 VDD 是否存在将 导致 上电复位的最小上升斜率?

(VDD 的上升斜率 ΔV μ Δt μ s、其中 ΔV μ s 表示 VDD 的增加值、 Δt μ s 表示 VDD 上升所需的时间。)

我想知道当 VDD 上升时、电路如何工作。 如果您能为我提供 TPL5010的详细方框图、将会非常有帮助。

寻找您的答案。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    我仍在调查此问题。 我将进一步研究、并尝试在明天向您提供最新信息。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢你的答复。

    等待您的回答。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    我仍在等待您的回答。

    您是否 知道  将 导致上电复位的 VDD 最小上升斜率?

    我认为、通过运行仿真来得出结论可能会更快。

    如果您能尽快回复、将会非常有帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已在单独的主题中解决: e2e.ti.com/.../679821