This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE72010:CDCE72010已解锁

Guru**** 2927010 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE72010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/678542/cdce72010-cdce72010-is-unlock

器件型号:CDCE72010

您好:专家

    CDCE72010  解锁!

     如下所示为无源滤波器、寄存器;VCXO 为 VX-501;参考时钟为10MHz;您能提供一些建议。

      e2e.ti.com/.../12.ini

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、
    这是您自己的应用还是您使用的 EVM?

    您能不能告诉我确切的 VCXO 型号以确认 VCXO 频率。

    谢谢!
     
    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    这是我自己的应用。VCXO 型号是 VX-501

    1.device 配置: 它‘s 在名为 “12.ini” ”的文件中。(在我的上次重放中,您可以检查它)

    2.frequency 规划:基准输入为10MHz、输出为100MHz

    原理图实现(PS.: R27;R30;R28;R31;R1001;R98;R97不焊接。R39为1k Ω)   

    e2e.ti.com/.../CLK1.pdf

     

    e2e.ti.com/.../VX_2D00_501.pdf                                                                             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、是的、
    非常感谢您完成有关配置和设置的图片。
    我会去看看!

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、是的、
    我已获得您正在使用的 VCXO 模型、并将其签出。 环路滤波器和频率计划(以及使用 VCXO 的 HCMOS 版本时)的器件配置正常。
    您能否确认您是否看到 VCXO 中显示100MHz 的 U1P?
    我认为您需要将 VCXO_IN 引脚的100nF 电容替换为0欧姆。
    您是否仍然可以使用探头到达状态引脚?
    如果可以、请告诉我您在写入0x0040200C 和0x00C0200C 时看到了什么? 在第一种情况下、这应显示基准的78.1kHz 频率。 在第二种情况下、这显示了到达反馈路径的78.1kHz 频率。 通过这种方法、您可以检查输入缓冲器是否看到有效信号。


    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick:

    非常感谢您的辛勤工作!我已经解决了这个问题!现在它已经锁定了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、是的、
    这是一件很好的事情。 感谢您的告知!

    此致、
    Patrick