This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM9102:晶振以外的输入

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102, CDCLVC1104, CDCLVC1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/684434/cdcm9102-input-other-than-crystal

器件型号:CDCM9102
主题中讨论的其他器件: CDCLVC1104CDCLVC1103

你好。

我能否向 CDCM9102输入一个非晶体时钟?
我想将 CDCLVC1104或 CDCLVC1103的25MHz 输出输入到 CDCM9102的 XIN 端子。
使用交流耦合是否可能实现、如下所述?

www.ti.com/.../scau048.pdf
第4页
"5.2配置单端输入"

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、
    是的、您可以按照 EVM 指南的说明进行操作。 另请查看 应用手册、该手册更详细。

    此致、
    Patrick