This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LMX2582:无法从合成器获取响应

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMX2582EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/678778/rtos-lmx2582-not-able-to-get-response-from-synthesizer

器件型号:LMX2582

工具/软件:TI-RTOS

我使用的是射频合成器(LMX2582)、该合成器使用100MHz 参考时钟(CWX813-100.0M)进行馈送。 在配置时,我们通过 LED (MUXout 引脚)的锁定指示获得 PLL 锁定。 但无法输出射频。

我们使用 TICS PRO 软件获取用于生成1800MHz 频率的寄存器值。这是来自 GUI 的射频合成器默认配置设置。

请提供正确设置的指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shivakant Dwivedi、

    为了确认基础知识、您是否已尝试在 LMX2582EVM 用户指南中进行设置?
    www.ti.com/.../snau194.pdf

    此致、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的、我在 LMX2582用户指南中尝试过。

    我使用 内部晶体作为参考时钟(100MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shivakant Dwivedi、

    您是如何尝试查看输出的?
    此外、默认情况下、TICS Pro 的默认配置中会禁用通道 B 输出。
    选择默认配置后、请确保按 Ctrl+L 键写入所有寄存器。

    此致、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我端接了通道 A 输出、仅在频谱分析仪上通过通道 B 获取射频输出。

    我必须如何确定通道 B 输出的默认设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivakant Dwivedi、

    首先确保您已将 TICS Pro 更新为最新版本(http://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW)

    在 Output Distribution (输出分布)下、取消选中 OUTB_PD 和 VCO_DISTB_PD 框以启用通道 B 输出! 就像这样:

    从这里、您应该能够看到您的输出! 如果嵌入的图像无法加载:

    此致、
    Robert ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Robert 的建议。这对我来说很有价值。现在我可以获得射频。
    我想知道的一点是:功率代码为15和1.8 GHz 时的输出功率级别。
    它是否对应于0dBm 输出功率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivakant Dwivedi、

    根据用户指南和数据表、我发现寄存器 OUTx_POW = 63具有8dBm 的典型高输出功率。

    您可能会发现此图很有用:

    因此、对于您的情况、电源代码15的输出功率约为6dBm。 我不知道这种变化是否基于输入功率、但我认为它们是独立的。

    此致、
    Robert ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Robert 的支持。

    您的建议很有帮助。