This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:HCSL 类型的 LMK03318 VCM

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/684177/lmk03318-lmk03318-vcm-of-hcsl-type

器件型号:LMK03318

您好!  

我在数据表中看到 Vpp 定义大约为1.45V。 (0.7V VSE)。

但我找不到共模电压。 (VCM)。

它是否遵循标准 VCM (0.35V)?

还是可编程??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCSL 输出的 VOCM 电平将约为 VOH 电平规格的一半。

    Alan