大家好、
我对与的 LVCMOS 单端输入连接有一些疑问
缓冲器。 请帮助我们回答以下问题;
(1)如果要将单端 LVCMOS 输入连接到初级输入引脚、则
通过选择引脚(00 (主输入模式)或选择哪种模式
11 (XTAL 旁路模式))?
(2)如果选择模式为00、那么次级输入引脚和 XTAL 引脚(XIN 和 XOUT)是否可以 保持悬空?
(3)如果选择模式为11、那么初级和次级输入引脚能否保持 悬空?
(4) 如果单端 LVCMOS 输入连接到主输入引脚、在这种情况下、PRI_INN、SEC_INP、SEC_INN 和 XTAL 引脚的端接方案应该是什么?
(5)对于 LVCMOS 配置、在数据表中为 PRI_INP 和 PRI_INN 添加了上拉和下拉电阻器。 请解释这样做的原因。 可以避免吗?