This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:LMK03318输出连接

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/683324/lmk03318-lmk03318-output-connection

器件型号:LMK03318

您好!

如果我们要使用 LMK03318并将输出配置为100MHz/HSCL/DC 耦合、输入侧是否需要任何电流漏极电阻器?

我在数据表中只看到交流耦合连接、显示了50欧姆到 GND 的示例...

数据表示例:

我们的联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ralf、

    您的帖子中没有显示图形。 如果您以 PRIREF 或 SECREF 输入为参考、则存在可编程的50 Ω 输入端接至接地(TERM2GND_PRI/SEC 位= 1)、从而允许输入与 HCSL 驱动器/源进行直流耦合。

    此致、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan

    我的意思是输出…
    当我们使用直流耦合连接(HCSL)时、输出线路上是否需要外部50 Ω 电阻?
    还是交流耦合需要 Jsut??
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan

    同时、我只能在数据表中看到交流耦合的说明。
    交流耦合寄存器也会出现。
    我在数据表中看不到任何直流耦合连接。

    我的问题是、如果我们使用 LMK03318、我们可以使用直流耦合连接吗?
    如果是、是否有 LVPECL/CML/HCSL/LVDS 类型的示例?
    请提供建议、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralf、
    1、AC-LVDS、AC-CML 和 AC-LVPECL 必须是交流耦合、因为它们不是传统的 LVDS、CML 或 LVPECL 驱动器。
    无需源端接、因为片上端接在选择 AC-LVDS、AC-CML 或 AC-LVPECL 以实现与50 Ω 互连的良好阻抗匹配时会自动启用。 请参阅图28、您可以将平衡-非平衡变压器替换为接收器(等效100欧姆)。 图65、66、67显示了示例。

    2、HCSL 输出结构为开漏结构、可通过适当的终端方案直接耦合(直流)或交流耦合到 HCSL 接收器。 该输出结构支持片上50 Ω 终端或片外50 Ω 终端。 提供片上50 Ω 端接主要是为了方便驱动短迹线。 在可能通过连接器驱动长迹线的情况下、应禁用片上终端并在接收器处实现50 Ω 至 GND 终端。
    请参阅图68、交流电容器可能会短路以进行直流连接。

    此致、
    肖恩