This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:获取1MHz PWM 的一些问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/678536/tlc555-some-questions-to-get-1mhz-pwm

器件型号:TLC555

大家好、

我们希望使用 TLC555I (3.3VDD)获得1MHz PWM、请在以下问题上提供帮助。 谢谢。

1.我是否需要另一个1MHz OSC 作为 TRIG 引脚上的时钟输入?

2. OSC 的电压范围是多少? 它也是3.3V 吗?

3.如果我使用1.65V 作为调制输入、PWM 占空比是否会变为50%?

4.调制输入的电压范围是多少?

5.您是否会推荐 RL、RA、C 值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们的 TLC555专家正在关注您的问题、并将在明天做出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    让我们看看该电路。 输出在"时钟输入"之后变为高电平、并且它将保持高电平、直到恰好在计时电容器电压超过"调制输入"之后。 此时、如果"时钟"输入为高电平、输出将变为低电平。 因此、"时钟输入"的负脉冲宽度必须小于所需的最低正脉冲宽度。 此外、电容器电压的上升不是线性的、它是指数性的。 因此、正脉冲宽度与"调制输入"不是线性的。 它是否需要是线性的?

    需要的最小和最大占空比或脉宽是多少?

    1) 1)是、输入1MHz
    2) 2)理想情况下、时钟输入低电平必须小于1.1V、接近0V、高电平必须大于1.1V;接近3.3V 是正常的。
    3)不是50%(但有一种方法可以提高线性度)
    4) 4)引脚5的输入范围约为0.5V 至3.3V
    5) 5)我稍后将提供这些信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michallick:
    感谢你的帮助。
    那么、如何调整 PWM 波的占空比周期呢? 计算占空比周期的方法?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    1MHz 接近 TLC555的最大频率、因此我需要对其进行测试、以了解其工作效果如何。
    我应该在本周结束前取得成果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    TLC555在此应用的频率请求中表现不好。

    输入是1MHz 50%占空比时钟。 VCC = 3、3V;控制电压测试范围为0V 至3.35V

    曲线的缺失部分表示低控制电压下的输出波形不一致(有尖峰)、高控制电压下的输出为500kHz。

    从触发输入到输出变为高电平的传播延迟约为160ns。 TLC555速度不够快。

    结果表明 TLC555不适合此应用需求。

    我建议使用一个三角波发生器和一个高速比较器来获得一个1MHz PWM、而不是 TLC555

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michallick:

    非常感谢你的帮助。
    我将与客户讨论此限制。

    谢谢