This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/683675/lmx2592-lmx2592

器件型号:LMX2592

当 LMX2592断电时、存在100MHz 正弦波的寿命参考信号是否会造成任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ben:

    当我们的器件未加电并使用基准进行驱动时、您基本上会在高于接地或低于接地值的情况下将两侧的 ESD 二极管导通(假设您有交流耦合信号)。 这可以作为 ESD 二极管实现、在本用例中不会发生故障。 这显然是在我想象中的短时间内完成的、同时也是您提出模块的时候。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢