This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:LMK04610

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04610, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/683455/lmk04610-lmk04610

器件型号:LMK04610
主题中讨论的其他器件: DP83867E

大家好、我支持的客户之一对 LMK04610有疑问。

理想情况下、我们希望直接从我们的 PLL/抖动清除器 LMK04610的输出 CLK 中驱动 DP83867E 的 XI 输入。 其思路是仅使用单端 CLKOUT_P 信号、并将其与串联电阻器或100nF 串联电容器连接到 XI

LMK 数据表第7.10章给出了 CLKOUTx 的电压电平。 对于16mA HCSL 设置:VOH =最小0.75–最大1.04V、VOL =最小0.0–最大0.05V、VOD (单端)=典型值0.90Vpp。

这是否能够可靠地工作? 或者、我们是否需要先将 PLL 差分输出转换为单端 LVCMOS?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jan
    这些是数据表中的最小/最大限值、应满足这些限值。 如果这符合接收器规格、则可以直接使用它。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、

    这正是问题。 LMK04610是否满足最小值-最大值规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    因为它是电气规格的一部分。 器件必须满足该要求。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    请通过电子邮件联系我、如果有问题、我可以与您分享图表数据。
    此致
    Puneet