This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:使用 TrCtl 引脚进行频率切换

Guru**** 2546290 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/682474/lmx2571-frequency-switching-by-using-trctl-pin

器件型号:LMX2571

您好!

我的客户对使用 LMX2571中的 TrCtl 引脚进行频率切换有疑问。

[问题]

请告诉我使用 TrCtl 的频率斜切的正确方法。

我使用 EVM 进行了确认。

低电平= F1

高= F2

但是、D/S 中对其进行了如下描述。

切换通过切换 TrCtl 引脚来控制。

哪一项是正确的?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroshi:

    感谢您的提问。 我已为您分配了请求、您将很快收到一个答案、感谢您的耐心。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsunaga-san、您好!

    如果您将 TICS Pro 与 EVM 配合使用、则 RFoutRX 端口的默认输出为 F1。 如果要使用 TrCtl 控制 F1和 F2选择、请执行以下操作:

    将 F1/F2开关控制更改为使用 TrCtl 引脚。 当检查 TrCtl_Pin 时、将使用 F2寄存器选择 RFoutTX。 如果希望输出为 RFoutRX、则应取消选中"TX Enable"、然后选中"RX Enable"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel-San、您好!

    感谢您的快速响应。

    不过,我已经知道你的评论的内容。
    我想知道使用 TrCtl 引脚控制频率开关的正确描述。
    D/S 中的描述是否错误?


    切换通过切换 TrCtl 引脚来控制。
    ~~~~~~~~~~μ A

    最好的 Reagards
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katsunaga-san、您好!

    如您所知、如果您已将 F1/F2开关控制更改为使用 TrCtl 引脚、则 F1和 F2切换由 TrCtl 控制。
    切换意味着将 TrCtl 引脚设为高电平或低电平。 高电平= TX、而低电平= RX。 这并不意味着将其设为高电平然后设为低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel-San、您好!

    感谢您的快速响应和清晰的评论。

    好的、我明白了。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga