请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CDCM1802、 CDCM6208V1您好!
请有人向正确的方向指出我:
我需要一个可以执行以下操作之一的器件:
采用44.1k 至192kHz 时钟并将其乘以64
或
取11.289MHz 至49.152MHz 并将其除以4
任一器件的输出都需要与输入时钟同相。
谢谢;
Leo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请有人向正确的方向指出我:
我需要一个可以执行以下操作之一的器件:
采用44.1k 至192kHz 时钟并将其乘以64
或
取11.289MHz 至49.152MHz 并将其除以4
任一器件的输出都需要与输入时钟同相。
谢谢;
Leo