This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:pllatinumsim - snac073 (g)-文件-它是什么?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/682906/pllatinumsim-sw-pllatinumsim---snac073-g---file---what-is-it

器件型号:PLLATINUMSIM-SW

我下载了 snac073g (pllatinumsim 5956k)

单击它、它会询问-"我想用什么打开它?"

它不是 zip 文件或自安装程序。

没有有关该怎么办的文档。

该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您下载的是一个 zip 文件、其中只有一个.exe 文件。

    如果双击 zip 文件、您将看到.exe 文件。 双击.exe 文件以安装 PLL 仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决了。

    Firefox 会询问"是否要打开或保存下载?"。 它表示它是一个 ZIP 文件。
    我选择下载它。
    使用 Explorer 查看下载的文件可获得文件的扩展类型
    这就是我卡住的原因。

    该解决方案只需添加扩展名.zip 即可重命名 snac073g
    snac073g 现在更改为 zip 文件
    现在可以提取并运行它。

    感谢你的帮助