This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:在单端模式下对射频输出建模?

Guru**** 2559900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/682707/lmx2595-modeling-rf-outputs-in-single-ended-mode

器件型号:LMX2595

 在单端模式下、是否有任何模型或 S 参数可用于射频输出?

是否可以通过 EVM 捕获其中的一些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有正式的 S 参数模型。  通常、我会使用电感器上拉电阻器、然后是电阻焊盘、以确保正常工作。

    话虽如此、我尝试测量输出阻抗。  这是我对具有50欧姆上拉电阻的电路板所做的操作。

    1. 在输出端使用存根调谐器,并找到最大程度地提高输出功率的设置。

    2. 测量残桩调谐器的阻抗。

    3.假设部件阻抗是共轭复数。

    4. 我还有没有器件的电路板、所以我也测量了这个

    5. 然后,我在数学上计算了无上拉电阻的隐含缓冲器阻抗。 请注意、我有一些阻抗的负值、因此我不完全信任结果、但要更详细地查看幅度。

    请参阅随附的表格。

    此致、
    Dean