This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:OSCin 差分驱动器数据表建议

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/682678/lmx2594-oscin-differential-drive-datasheet-suggestion

器件型号:LMX2594

下午好

LMX2594的数据表(第54页)显示了内部50欧姆电阻器、实际上这些电阻器并不存在、根据您的评论、我知道这些电阻器实际上是高阻抗的。

它还表明、使用单端时钟时、无需耦合电容器。 但是、这与第5页(下文)提供的信息相矛盾。 哪一项是正确的?

我有一个 CMOS 时钟、目前我假设我不需要耦合电容器或任何50欧姆的上拉电阻、而只需将时钟输出直接连接到 LMX2594 OSCin 引脚即可。 我是对的吗?

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    您是否拥有最新的2018年3月 LMX2594数据表?   我想我们删除了这些错误的图表。

    在任何情况下、应该有一个用于 OSCinP 和 OSCinN 的交流耦合电容器。  然后、由于这些是高阻抗、您还需要50 Ω 终端。  如果您驱动单端、最好在未使用的端子上使用端接、因为这最适合杂散。

    此致、

    Dean