This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:正弦波基准

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/682658/lmk04828-sinewave-reference

器件型号:LMK04828

1) 1) LMK04828能否接受单端10MHz 正弦波作为参考、标称驱动电平应为多少?  

2) 2) LMK04828在器件断电时如果存在有源基准信号、是否会受到损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以下是您的问题答案:

    1) 1) LMK04828能否接受单端10MHz 正弦波作为参考、标称驱动电平应为多少?

    答:是的、您可以应用正弦波参考。 请遵循数据表中驱动级别的规格:

    2) 2) LMK04828在器件断电时如果存在有源基准信号、是否会受到损坏?

    答:器件可能会由于 IO 焊盘中的二极管开始从输入时钟获取功率、这可能会开始导通、但器件不会因此而损坏。

    此致

    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复