This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:引脚配置图或其他位置中 RFoutBP 和 RFoutBM 的自相矛盾和交换引脚信息

Guru**** 2541820 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/680909/lmx2582-contradictory-and-swapped-pin-information-for-rfoutbp-and-rfoutbm-in-pin-configuration-diagram-or-elsewhere

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:LMX2592

数据表包含输出 RFoutBP 和 RFoutBM 的不同且自相矛盾的引脚信息。

在第一页的图表和应用电路原理图(在第36页)中、RFoutBP 和 RFoutBM 被分别描述在引脚编号18和19上。

但是、在第4页的引脚配置和功能部分、该图表明 RFoutBM 为引脚18、 RFoutBP 为引脚19。 不过,该表再次同意先前的发言。

哪一项是正确的? 少数群体或多数群体的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Joakim:

    我们以前犯了一个错误,似乎没有完全纠正。 我们对这种混乱表示歉意。 我们将更正第36页上的信息。

    加= 19
    负=18

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Simon!

    我是否可以建议您更正第1页以及 LMX2592的相同信息?

    此致、

    Joakim