This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM61001:低成本 PLL/时钟发生器

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM61001, CDCM6208, CDCI6214, LMX2485E, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/681225/cdcm61001-low-cost-pll-clock-generator

器件型号:CDCM61001
主题中讨论的其他器件: CDCM6208CDCI6214LMX2485ELMX2571

尊敬的 Sirs:

我的客户 正在寻找低成本 PLL 或时钟发生器来代替

MB15F63UL (仅限 IF 块):::::  请参阅随附的 ppt。

:Vcc=3.3V

:输入26MHz (或25MHz) TCXO

:输出频率

 1) 276.35MHz

 2) 369.95MHz

中心频率偏移= 1kHz 时、要求 C/N > 80~ 90dB/ Hz

低成本(低价格;1芯片(2通道)或2芯片)

我建议客户使用2芯片 CDCM61001和 CDI62004 或1芯片 CDCM6208。

问题1 (Webench 设计器)

如果 CDCM61001的输出为369.95MHz,则需要24+199/300MHz 输入。

它是否意味着24+0.66333333330.MHz = 24.663333MHz?


问题2.

如果是 CDCM61001、则 Webench 中不能有276.35MHz。 (时钟树构建器警报)…。我认为输出频率可能太低

另一方面,如果是 CDCI6214,我不能有369.95MHz (时钟树构建器警报)。 我认为它可能是过高的输出频率

因此,我认为我必须建议 CDCM6208,但它的8通道输出。 1ku 的成本为5.2美元

请您建议另一个解决方案吗?

您是否没有 CDCM6208的更小(2~4通道)输出版本?

感谢您的支持

此致

e2e.ti.com/.../e2e_5F00_CDCM6208_5F00_replace_5F00_for_5F00_MB15F63UL.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanji、
    LMX2485E 可替代 MB15F63UL、但仍需要两个外部 VCO (276.35MHz 和369.95MHz)。

    CDCM6208或 CDCI6214 (具有内部 VCO)一个单元解决方案将生成具有某些频率 ppm 偏移的时钟。
    请确认 PLL 锁定时、输入(26MHz/25MHz)和输出(276.35MHz 和369.95MHz)需要0ppm 偏移。
    如果是、那么我们仍然需要2个单独的 PLL、尤其是276.35MHz 输出的分数 N PLL。
    LMX2571的2个单元可以实现它。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的 Shawn San

    感谢您的 adivice。

    我将与客户交谈。

    此致