This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594环路滤波器

Guru**** 2560240 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/682412/lmx2594-lmx2594-loop-filter

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW

我看到 LMX2594数据表和 EVM 仅参考无源环路滤波器。  

是否不建议使用有源环路滤波器?  

如果可以的话-应该将运算放大器电源限制在2.5V 或3.3V 或其他电压上吗?

谢谢!

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    虽然无源滤波器已经足够好了、但也可以使用有源滤波器。
    如果使用有源滤波器、轨到轨运算放大器的 Vcc 电源应高于1.8V、因为 Vtune 电压大约为1.3V。
    我们的设计工具 www.ti.com\tool\pllatinumsim-sw 支持无源和有源滤波器设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!
    感谢您的回复。
    我一直在使用 PLLsim、我对有源滤波器感兴趣的是、似乎可以将环路带宽推高一点(>300kHz)、而不会超出最小高阶电容。
    该仿真可信吗?

    编辑-我应该添加我查看的是活动类型 C、三阶。


    此致、
    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    对于 LMX2594、有源滤波器对于绕过最小高阶电容很有意义。 从理论上讲、主动 A 是最佳方法、但我会为其他适应提供一些灵活性、并允许绕过运算放大器。

    运算放大器有其自身的行为、但您需要轨到轨输入和轨到轨输出、低噪声和合理增益带宽积。 运算放大器的输出不应超过2.5V

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dean!
    此致、
    James