This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:如何在 ClockPro GUI 上指定 FOD 的分子和分母

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/682132/cdci6214-how-to-specify-the-numerator-and-denominator-of-the-fod-on-the-clockpro-gui

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: LMK03328

请就以下问题向我提供建议:

我想从27MHz 基准生成148.5MHz 和148.35174MHz
使用 CDCI6214启用其中的小数分频器。
我选择了2700MHz VOC 频率。 输入频率
为八分之一(337.5MHz)
因此、145.5MHz 和148.35174MHz 可通过除以获得
分别为44/1000和440/1001。
但是、我不知道如何指定分子和分母
时钟专业版 GUI 中。

GUI 建议分子和分母本身。
但是、存在小频率误差。
我需要指定精确的分子和分母。

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    此设备具有固定分母、您只能调整分子。 将始终存在轻微的频率误差。

    请在下面查找27MHz 参考的最佳解决方案:

    以 MHz 为单位的 VCO 148 + 1/2 MHz 148 + 32/91 MHz
    以 ppm 为单位 FOD_MSB FOD 以 ppm 为单位 FOD_MSB FOD
    2673. 0 40960 0 0.006797 41033. 373.
    2754. -0.002337 43194 93 0.006988 4370 74.
    2794.5. 0.009214 44311 140 -0.00567 44388. 180

    (其中 fod_clk_chx=IODX)

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrik-San、

    感谢您的回答。

    我发现为了满足我的要求、我需要使用 LMK03328等其他解决方案。

    Mita